Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
大家好、
我的客户希望将此器件与20个并联连接一起使用、并且他们希望选择一个长 SS 来最大限度地减小系统的浪涌电流、使其尽可能小。 那么、您能否告诉我 TPS1663可以接受多大的 CDV/dt 电容?
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, Takashi,
感谢您的支持!
电子保险丝器件的 CDV/dt 电容值没有限制。 您可以使用大 CDV/dt 电容来设置较低的浪涌电流。 应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 中讨论了一个示例
此致、Rakesh
您好、Rakesh-San、
感谢您对此做出及时响应。 我了解 TPS1663还可以处理材料中的大 Cout 电容器。
抱歉、我想知道的是、小电流可以用作有限的浪涌电流...
TPS1663需要在1.25s 内被制动、因此我可以理解这可能会引入一些限制、但是否还有其他限制?
这是一个研究案例。 在本例中、您可以告诉我可设置的最小浪涌值、这是很好的。
输入电压24V
Cout 200uF
此致、
Takashi Onawa