This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:具有离线反激式设计的 SIM 模型

Guru**** 2546740 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842, TL431, UC2842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891696/uc2842a-sim-model-with-offline-flyback-design

器件型号:UC2842A
主题中讨论的其他器件:UC2842TL431

客户多年来一直在对 UC2842AD8TR 进行离线反激式拓扑调整、使其适用于系统和 IGBT 栅极驱动器电源轨、且其周围的功率级别小于70W。 由于客户通常会因为交叉稳压或系统级问题而从现场端获得故障返回结果、因此他们希望构建更精确的仿真模型、这些模型非常接近变压器、UC2842控制器、带有光电耦合器/TL431的控制反馈环路、HV MOSFET 的实际设计、 …器二极管和控制器周围的组件设置 Δ V 等  

是否有任何 UC284x 作为 PSIM 或 Simplis 的解密 SPICE 模型可用?

2.您能不能支持采用 TL431 +隔离/光耦合器反馈环路的整体离线反激式仿真模型?

如果 SPICE 模型与以下条件类似、则会更好。  

交流电源输入:110VAC-220VAC/60Hz

输出轨:

次级侧:Vo1:5V、系统、VO2:+12VA、Vo3:+12VB、

初级侧:VO_IGBT1:15VA、Vo_IGBT2:15VB、Vo_IGBT3:15VC、Vo_System:15V

总输出功率:70W

此致

Brian W