This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获得+/-12V 电源?

Guru**** 2770655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM2698, ADS1281, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874176/how-to-get--12v-power-source

主题中讨论的其他器件:LM5160LM2698ADS1281TPS61170

您好!

我只有一个7.4V 锂电池组。

如何使用 TI 组件获得+12V (100mA)、-12V (50mA)电源?

我之前使用过 MAX618和 MAX765、但我想查找 TI 组件来替代它。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Hung、

    感谢您与 TI 联系并考虑为您的解决方案提供帮助。

    您可以通过多种方法来创建应用所需的两个电压轨。 应用的输入电压范围是多少?每个电源轨都有任何稳压规格?

    对于单芯片解决方案、采用以下拓扑

    -反激 式/ Flybuck (LM5160)

    2.负电源轨

    大多数降压转换器。 我将为这些器件的相应工程师回电

    3.正电源轨

    几乎任何升压转换器。 LM2698可能是一个很好的解决方案。 我还将与相应的工程师联系

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢你的帮助。

    系统电源仅使用2节串联锂电池。 (3.7V+3.7V=7.4V)。

    我的应用是为传感器供电并读取 ADS1281的模拟输出。

    希望噪音不是太大。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu - Hung、

    我想您可以只使用 TPS61170和应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf 中建议的方法  来生成正负电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我会尝试为此做一个演示。

    最大输出电流似乎取决于二极管。

    我看到了很多要计算的公式。

    您是否知道 ILIM =过流限制和 IP =电感器峰间纹波电流是多少?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ILIM 是器件通常的电流限制电流、对于 TPS61170为1A。

    IP 似乎是电感器的峰值电流。 您在哪里找到 IP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    TPS61170的数据表中。 (9.2.2.2最大输出电流)

    您对我展示的电路有什么看法? 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此应用中的负载仍然与最大输出电流相差很远。

    原理图不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀。