This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:TPS40210QDGQRQ1_Confirmation of 펰 쿬 웤 쯻 引脚

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899053/tps40210-q1-tps40210qdgqrq1_confirmation-of-influence-on-other-pins

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

大家好、
我对客户的请求有疑问。
请尽快答复我。
TPS40210QDGQRQ1的9引脚电压(VBP)由内部 LDO 生成。 该 LDO 的输出是否可能影响其他引脚? 我知道它会影响8引脚(GDRV)、但它会影响其他引脚吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    稳压器输出用于计算软启动时间和过流启动。  

    是否有任何其他信息可用于更多上下文?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    很抱歉耽误你的答复

    我有新的问题。

    TPS40210的 LDO 输出电压不仅用于驱动器的输出电压、还用于内部逻辑电路吗?

    此致
    Yutaka Chiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    根据 TPS40210数据表的第7.3.2节、BP 稳压器为包括栅极驱动器在内的内部电路供电。 您提出问题的原因是什么?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢您的支持。

    作为背景、数据表上 TPS40210QDGQRQ1的9引脚(VBP)规格为7V 至9V、但客户输出大约为10V。

    虽然在故障分析中认为产品不存在缺陷、但客户询问输出在10V 时的故障模式是什么。

    此致、
    Yutaka Chiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    我还没有看到 VBP = 10V 的输出、但让我检查一下、然后返回给您。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    BP 引脚上10V 的电压输出超出数据表规格。 您能否提供 BP 稳压器、开关节点、SS 和 COMP 的波形?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢您的支持。

    客户目前正在再次检查实际产品、以确定其是否为无缺陷产品。 此外、如果您对客户有任何疑问、我们将与您联系。

    此致、
    Yutaka Chiba