This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:关于反向电压现象

Guru**** 1820440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872497/lm2592hv-about-reverse-voltage-phenomenon

器件型号:LM2592HV
主题中讨论的其他器件:LM2596

尊敬的所有人:

我想问一个有关反向 电压现象的问题。

当我们的客户如下面的 E2E 博文所示放置保护二极管时、会产生 Vout-Vin = 0.6V 的反向电压。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/626848
我担心内部晶体管降级、如下图所示。


如果发生此反向电压、是否存在任何问题、例如 LM2596的内部晶体管损坏?

如果出现问题、我很高兴您能为我提供一个措施、例如将保护二极管更改为具有较小 VF 的二极管。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    请给我一天时间、回到这个问题上。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢你的答复。

    这个问题是关于 LM2596、而不是 LM2592。

    很抱歉我犯了个错误。

    我们期待您的确认。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

    我收到了一位客户的请求、希望尽快得到解答。
    如果您能很快得到答案、我会很高兴。

    Y、Ottey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    如果您按照文章中提到的 E2E 主题正确实现了输入反向保护二极管、则不存在损坏内部晶体管的风险。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit

    我想提出补充问题。

    "如果您按照您在帖子中提到的 E2E 主题正确实现了输入反向保护二极管、则没有损坏内部晶体管的风险。"

    在这种情况下、即使出现 Vo-Vin = 0.6V 的反向电压、也不会损坏器件的内部电路、是否存在任何问题?

    我假设 Vout-Vin = 0.6V 的反向电压需要一段时间、这可能导致 LM2596的内部晶体管(3A 开关)超过允许的反向电压(发射器和集电极之间的电压)。

    我很担心。

    顺便说一下、我们还从客户那里收到了100ms 内出现 Vout-Vin = 0.6V 的信息。

    我们希望你能尽快答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户要求快速回复。

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    在任何此类情况下、我们都不会对内部电路造成任何损坏。 您看到的功能图是非常简化的版本、晶体管周围放置了齐纳二极管来钳制电压。

    此致、
    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

    感谢你的答复。

    您说过、这是一个放置在晶体管周围的齐纳二极管。 如果识别到齐纳二极管位于晶体管的发射极和集电极之间、是否正确?


    我很高兴你能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户要求快速回复。

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我在内部讨论了您的问题。 实际上、在这些条件下、我们无法保证"无故障"、因为 TI 保证的数据表中的电气特性表中没有规格。 我强烈建议在 Vout 和 VIN 之间使用肖特基二极管、在您的应用中使用该二极管不会导致任何问题。 否则、可能会造成损坏。

    此致

    Ankit Gupta

    应用工程师