This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:RTL 偏置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892950/uc3843-rtl-bias

器件型号:UC3843
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、

你好。

我们的客户想知道 RTLbias 是如何计算的。 如图25所示、 RTLbias 为1k 欧姆。  

此外、如果我们的客户希望实现15V 而不是12V 的输出电压、则需要在设计示例原理图中进行哪些更改。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

     TL431的建议阴极电流为1mA~100mA。

    即使 光耦合器没有初级电流、RTLbias 也用于提供 TL431的最小阴极电流、假设其正向电压为~ 1V。

    因此、当输出为15V 时、您无需更改该值。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回答。

    我们的客户希望确认其 RTLbias 计算是否  正确、如下所示。

    RTLBIAS=(12V-2.5V)/10mA = 950 Ω。 下一个更高的标准电阻值为1k Ω。   

    请确认正确的计算方法。 此外、10V 齐纳二极管连接 到 RTLbias  除了提供10V 的稳压电压外、还有什么其他用途?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    你好。

    对此进行了任何更新? 非常感谢您的支持。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    更正我的解释:

    您是对的、输出电压通过 RTLbias 为 TL431提供工作电流、TL431的阴极为2~3V、因此此处的 TL431电流为~12mV。  RTLbias 可在 目标输出电压变化时进行调节。      当输出为15V,或 正确增加 RTLbias 时、您不必更改 RTLbias 值。

    10V 齐纳二极管用于将 TL431阴极的最大电压钳制在10V、