Thread 中讨论的其他器件:TL431
大家好、
你好。
我们的客户想知道 RTLbias 是如何计算的。 如图25所示、 RTLbias 为1k 欧姆。
此外、如果我们的客户希望实现15V 而不是12V 的输出电压、则需要在设计示例原理图中进行哪些更改。
提前感谢您的帮助。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Carlo、
更正我的解释:
您是对的、输出电压通过 RTLbias 为 TL431提供工作电流、TL431的阴极为2~3V、因此此处的 TL431电流为~12mV。 RTLbias 可在 目标输出电压变化时进行调节。 当输出为15V,或 正确增加 RTLbias 时、您不必更改 RTLbias 值。
10V 齐纳二极管用于将 TL431阴极的最大电压钳制在10V、