This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:支持检查是否存在具有所需输入和输出范围的新 IC。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882089/lm2592hv-support-to-check-for-a-new-ic-with-the-desired-input-and-output-range

器件型号:LM2592HV

大家下午好、

我撰写此问题的主要目的是了解以下内容:

1、降压直流/直流转换器 LM2592HV 的 I/P 范围为4.5至60V、具有两个固定和可调 O/P 版本。 我只是想知道、数据表中的可调 O/P 版本是否意味着我们是否可以动态地将 O/P 值范围从0到24V? 我们的要求是这样的,我们需要0到24电压,这是一次可编程的,并且根据作为输入的 PWM 信号工作。

2、同样、您能否告诉我是否有一个输入范围为24至60V 且可将 PWM 信号用作输入的 IC (降压直流/直流转换器)。 输出电压范围为0至24V、可动态编程、并根据输入 PWM 信号变化、最大输出电流为2A。

请帮我找到一个 IC。

提前感谢您

Ramya L

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LM2592HV、可调节输出意味着您需要使用电阻分压器电路来设置输出电压。 如果您希望具有 可编程输出、建议在反馈分压器上使用外部低噪声数模转换器来控制输出。 如果您只想使用 PWM 信号来获得低噪声直流电压、则需要设计一个良好的滤波器电路来将 PWM 信号的占空比转换为 可编程直流电压、然后控制输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 DAC 连接到反馈引脚后、我是否可以仿真相同的引脚(DAC 输出和 LM2592HV 输出)? 如果是、请指导我如何操作。

    谢谢你

    Ramya L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您是在仿真软件中仿真电路、我建议您使用 PSpice 进行仿真、您可以从以下链接下载 LM2592HV 模型并构建您的电路:

    https://www.ti.com/product/LM2592HV/toolssoftware