主题中讨论的其他器件:LM5060、 LM5069
我将74700-Q1设计为板载移动直流/直流转换器/电池充电器的前端。 此设计将在12V 和24V 系统中运行、以便为12V AGM 电池充电。 根据 ISO 规范、74700规格第18页的应用手册建议将58V 的背对背 TVS 二极管连接到高侧、将26V 的电压连接到低侧。 这些是工作电压额定值、而不是击穿电压。 SMBJ58A VBR 为:64.4V 最小值、71.2V 最大值。
我的问题是: 考虑到我使用的充电控制器的最大输入电压为+/- 60V、您能否在满足 ISO 规范的同时、在设计的其余部分不违反60V 规范的情况下提出任何想法/建议? 我缺少什么吗? 充电控制器是 LTC4020。
Thx、