This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350:UCC5350MC 原理图、其中只有一个+15V 电源

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882552/ucc5350-ucc5350-ucc5350mc-schematic-with-only-one-15v-power-supply

器件型号:UCC5350

主席先生,早上好。

我想将 UCC5350MC 与米勒钳位配合使用。 是否可以为 Vcc1和 Vcc2使用相同的电源(+15V 1A)? 我只有一个可用的电源。

只需用 GND 替换-3V、是否可以使系统与以下项目(e2e.ti.com/.../810262

提前感谢您、

此致、

Maxime




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    只有当 GND1与 VEE2的电位相同时、才能执行此操作。 如果这两个引脚电势不同、则需要在输出侧使用某种隔离式电源技术。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果您有更多问题、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢您、我们的想法是仅隔离 IN+信号。

    另一个小问题是、在"S"版本中、如何定义输出电阻器 Rgon 和 Rgoff 的值?

    再次感谢、

    Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxime、

    选择外部栅极驱动电阻器 R_gon 和 R_Goff、以便最大限度地减少 IGBT 的寄生电感和输入电容产生的振铃。

    本技术手册介绍了调整外部栅极电阻器大小的迭代过程、目的是减少栅极节点上的振铃。
    www.ti.com/.../slla385.pdf


    要遵循此过程、您只需了解以下几个方面:1) IGBT 数据表中的输入电容(C_ies)、2)您需要在 R_gon = R_Goff = 0欧姆的情况下测量振铃频率(f_r)。 然后、您可以根据边沿之后振铃的谐振频率计算寄生电感、并根据所选的品质因子(以创建临界阻尼或欠阻尼系统)计算 Rg、以构建如图所示的系统。 这基本上是减少不必要振荡和缓慢上升时间之间的折衷。  如果上升时间过慢,您应该从临界阻尼开始,然后转向欠阻尼系统进行这些计算。

    [引用 user="user5962098"]

    想法是仅隔离 IN+信号。

    [/报价]

    我不确定您的意思、但它不应更改我关于栅极电阻器大小的响应。

    您能否详细说明一下仅隔离 IN+意味着什么? 您是指仅使用 IN+并将反相输入接地吗?

     

    如果我已经回答了您的问题、请单击绿色按钮。 如果您有后续问题、请告知我们。

    最好

    Dimitri James

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完全正确、我将使用 IN+输入并将反相输入接地。

    我的最终应用是驱动 MOSFET 晶体管、以在功率 LED 上实现周期性脉冲。 该命令来自 FPGA 输出。

    我认为我不需要 Rg 电阻器。

    谢谢、

    Maxime