This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:uc3843控制器

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889952/uc3843-uc3843-controller

器件型号:UC3843

您好!  

我正在研究如何为 UC3843设计软启动、我对软启动时间有点困惑。

我看到、当 VFB 电压达到2.5V、Voutput 达到 DISIRE 目标点、Vcomp 反相 交叉 VSS 和 PNP 关闭时、Vcomp 增加到2.5V (取决于 Vout)并保持稳定。

  当 VFB 电压达到2.5V 时、Voutput 达到充电点。 Vcomp 会发生什么情况? 此时 Vfb = Vref = 2.5V,erro 放大器有何变化??  Vcomp = ???  

很抱歉我的英语。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG、

    Vfoop 是放大器的输出、它取决于内部2.5V 基准、VFB 引脚电压和放大器的开环增益(AVOL)。 根据数据表、当 comp 为2~4V 时、AVOL 为60~90 dB。   PWM 的占空比取决于 Vcomp 和 Isense 引脚。

    当输出电压达到目标电压时、VFB 在设计上约为2.5V、这意味着此时 Vcomp 达到保持占空比和 Vout 按预期运行的值、然后由于闭环控制而保持稳定。

    您可以使用以下电路来设计软启动。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Teng、  

    当输出电压达到目标电压时、VFB 在设计上约为2.5V、这意味着此时 Vcomp 达到保持占空比和 Vout 按预期运行的值、然后由于闭环控制而保持稳定。

    在图22 中:晶体管是发射极跟随器? 因为在 TSS 期间 Vcomp 看起来是0V、因为晶体管将 Vcomp 下拉至接地。

    如果转接员在电阻跟踪员中工作、可以解释我、请?

     当 Vcomp 达到使占空比和 Vout 按预期运行的值时,是否可以确定 Vcomp 值的政治意义?  

    Vcomp = 3*Rshunt*IPEAK +(1.4V):预期运行,是否正常?  

    如果知道 IPEAK :TSS=-rss*CSS*ln(1-( Vcomp/(Vref+rss*IB)):你认为是一个计算 ss 时间的好方法吗?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honorio、

    1和4/.  这种软启动的操作非常简单。 CSS 电容器上的电压从零开始、并开始充电至 VREF 的值。
    其时间常数为 RSS*CSS。 COMP 引脚上的电压由 PNP 晶体管 BE 结的正向电压钳制。

    VCOMP = VCUSS + 0.7。  

    这意味着在启动时、VCOMP 跟踪 CSS 上的电压。   强制 COMP 跟踪 CSS 上的上升电压将确保转换器的软启动。
    您可以假设软启动时间为 RSS*CSS。

    2./ 当 Vcomp 达到使占空比和 Vout 保持预期运行的值时,是否可以确定 Vcomp 的理论值?  

    答案是肯定的、 一旦 确定输出负载、便可计算占空比和最大初级电流(IPEAK)、然后 参考3来估算 Vcomp。

    3./ Vcomp = 3*Rshunt*IPEAK +(1.4V):预期运行,是否正常?  

    是的、可以 通过此 公式估算该值。

    此致、

    Teng