This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:UCC28070 PCB 文件

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881306/ucc28070evm-ucc28070-pcb-file

器件型号:UCC28070EVM

尊敬的团队:

客户希望了解如何使用此链接中的 Gerbers 文件。 他们使用 Altium Designer、但 Gerber 文件似乎无法成功导入软件。

http://www.ti.com.cn/tool/cn/UCC28070EVM?keyMatch=UCC28070&tisearch=Search-CN-everything&usecase=part-number

或者、您能否提供可在 Altium Designer 中使用的任何 PCB 文件?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

     对于 Altium Designer、您可以设置 CAM 文件、然后导入 TI 提供的光绘文件。

    下面是一个链接、用于向您展示如何执行该操作。

    打开 Gerber 的另一种方法是使用 GerberView 软件、该软件是免费的。 您可以从 Internet 下载。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:μ A

          UCC28070EVM的Gerbers解压后的文件 μ A

    格式不对啊,软件识别不了。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱:

       这个UCC28070EVM的Gerbers文件里面缺少Net网络表文件。不知道你能否帮我找找。μ A

    谢谢。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据帖子中提到的客户、此 zip 文件夹中没有可导入 AD 的正确格式文件。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi、dushimutong、

    您列出的文件中已包含的所有光绘文档。*。M1/M2是网图层。

    我还尝试使用 Altium Designer 来打开 Gerber。按照预览帖子中列出的步骤操作很容易。

    下面是一个链接、用于向您展示如何执行该操作。

    我还随附了我逐步尝试的文档。您可以访问 it.e2e.ti.com/.../how-to-open-Gerber.docx

    Gerber文件怎么打开-百度经验

    jingyan.baidu.com
    Gerber文件怎么打开、Gerer文件是给PCB加工厂商的加工文件,我们应该怎么打开呢,下面分享一下打开方法,供大家参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱 David:

       谢谢你的提示,我这个UCC28070EVM的Gerbers文件里面缺少Net网络表文件。不知道你能否帮我找找、不然没法导出PCB。

    谢谢。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱 David:

           谢谢,我根据你提供的资料找到了,谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请允许我关闭帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱大卫:

    好的、谢谢。

    此致、

    杜希蒙通