This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:BQ24075-Q1充电问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875490/bq24075-q1-bq24075-q1-charge-problems

器件型号:BQ24075-Q1

e2e.ti.com/.../reciver.pdf

充电有问题、电池输出电流为 0.02A 至0.06A (((
从电池切换到直流工作正常
奇怪的是、数据表中的输出 PGOOD 和 CHG 是漏极开路、但在我的芯片中 、当我连接直流时、该输出不是漏极开路、而是具有电压。
断开 蓄电池时 CHG 指示灯亮起、但在断开  蓄电池时、在电路板(www.sparkfun.com/.../13777)上指示灯熄灭
我更换了 IC、问题仍然很热。
电池为1800,3.7伏处于良好状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii、

    感谢您提供原理图。 这可能是因为 VSS 直接连接到 IN。 建议将 VSS (接地)连接到散热焊盘、而不是散热焊盘。

    至于您的/CHG 和/PGOOD 是漏极开路且仍具有电压输出、这主要是为了灌入电流、例如在这些引脚上应用 LED 指示器时。  

    最后、有几个问题:

    - R11和 R12是否有150欧姆的原因? 我们建议使用1k-10k 欧姆电阻器。

    -/PGOOD 和/CHG 是否连接到电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您发送的原理图中、/CHG 和/PGOOD 的 LED 不会上拉至任何电压。 这将导致两个状态引脚无法按预期工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不知道原因、但我确信 VSS 是电源输入。 现在一切都在正常工作。 谢谢