This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:在学习周期中生成错误[VOK:Not Clear]

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQ27426EVM-738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901321/bq27426evm-738-generating-an-error-vok-not-clear-during-learning-cycle

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQ27426GPCCHEM

大家好、

在 BQ27426的手动学习周期中、会生成错误[VOK:Not Clear]。

条件:

充电设置:设置 FC 位时通知

放电设置:终止电压:3200

除了 Chem ID、默认值未更改。

我将使用预装的化学版本(1202)用于锂离子电池。

步骤:

直到第二次放松、一切都正常、但在放松之后、学习周期被取消。

错误:[VOK:未清除]  
学习周期已取消

作为附件、请查找日志文件。

请帮帮我。

此致

Sebastian

e2e.ti.com/.../29.4._5F00_learning-cycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    您能否提供您的 gg 文件? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    查看附件。

    此致

    Sebastian

    e2e.ti.com/.../file.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    我看到您的 gg 文件中的"终止电压"设置为3200mV。  您使用的电池的实际术语电压是多少? 此外、您能否告诉我您使用了哪种化学 ID? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:


    根据数据表、端接电压可以是3000mV。

    使用了化学 ID 1202。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    化学 ID #1202适用于工作电压为4.2V 至3.0V 的电池。 当您执行学习周期时,您需要将终止电压设置为制造商数据表(3.0V)中指定的电池最小电压。 学习周期完成后、 如果监测计需要在更高的电压下报告0%、则可以向上调整该值

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我根据您的建议再次进行了学习周期(终止电压:3000mV)、但也发生了相同的故障。

    请查看这些文件。

    此致

    Sebastiane2e.ti.com/.../file_5F00_5.5.20.gg.csve2e.ti.com/.../log_5F00_5.5.20.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    我有点担心您现在使用的化学 ID。

    我建议您遵循 GPCCHEM 工具中的说明手册(请参阅下面的链接)并将所有必需的数据发送给它。  收到 GPC 报告后、立即与我分享。

    http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我做了 GPCCHEM。

    请查看附件。

    此致

    Sebastian

    e2e.ti.com/.../5355.Data_5F00_7.05.20.zipe2e.ti.com/.../0257.Data_5F00_7.05.20_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您在同一个问题上发布了两个主题。 我将关闭此主题并在另一个主题中提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Andy、这不是完全正确的。

    此主题介绍:在学习周期中生成有关 BQ27426EVM-738的错误[VOK:Not Clear]。

    另一个线程与 GPCChem 的问题有关、该问题是在对正在使用的电池进行特性描述期间发生的。

    或者这两个问题是否直接相关?

    此致


    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了日志文件。 放电电流非常高。 您能否切换到更低的放电电流、如 C/5?

    宽松电压反弹、我认为学习周期可能由于设置了 RUP_DIS 而失败。 检查 Flags()寄存器。

    我认为、通过以较低的速率重新运行、您应该获得更好的学习周期。

    还可能是由于化学 ID 匹配不良而导致学习周期失败。 您能否向我们发送 GPCCHEM 日志文件、我们可以确定该化学 ID 是否与您的电池匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    请查看附件。

    现在、我尝试另一个学习周期。 随时更新。

    此致

    Sebastiane2e.ti.com/.../5314.Data_5F00_7.05.20.zipe2e.ti.com/.../8484.Data_5F00_7.05.20_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastian、

    化学 ID 对于学习周期至关重要。 如果没有良好的化学 ID、 学习周期很可能会失败。

    正如我在另一个主题中提到的、 您的 GPC 报告有问题。 从基准角度来看、偏差太高。  

    我建议您再次收集 GPCCHEM 工具的数据、并查看您是否可以获得具有合理偏差的良好匹配 ID。   

    Andy