This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:TLV61225压降的电流不足

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TLV61225, TPS61070, TPS61099, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892482/tlv61225-tlv61225-voltage-drops-not-enough-current

器件型号:TLV61225
主题中讨论的其他器件:CC2640TPS61070TPS61099TPS61220

您好!

我已根据电池 CR1632 3V 进行了一项设计、以便为 CC2640电路供电、并添加了其他注释。 此设计需要3V 的电压和50mA 的最大电流。 我已经用 tlv61225 (我使用了数据表中建议的相同参考电路)创建了一个电路来为这个电路板供电、但是当我打开电源为这个电路板供电时、电压从3V 下降到1.8V、这不足以为电路板供电。

此电路在电压为3V 时是否可以消耗50mA 电流? 如果没有、是否有任何其他器件可与纽扣电池配合使用、以便为具有3V -50mA 或更宽松的3V 100mA 的电路板供电?

在 TI 网站上、有 TPS61070和 TPS61099可用的电路、它们是否是纽扣电池的良好条件?

非常感谢

此致、

Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mourad、

    当您发现此问题时、您能帮助测量 VIN 和 VOUT 吗? 这可能是由电池的高阻抗引起的。

    另外、尝试使用电源而不是电池来验证升压电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您发送电子邮件。

    只是为了在我之前的电子邮件中添加更多详细信息、让您知道我已经更改了数据表中参考电路的无源器件组件:将 C1和 C2替换为100uF 而不是10uF、将 L1替换为6.8uH 而不是4.7uH。

    Vin --> CH2在图中

    VOUT ->图表中的通道4  

    PSU:外部电源

    BAT:电池供电

    该电路在外部电源下工作正常、基于电池的工作时间为 120秒后、由于我的设计中的 PWM 和 LED、该电路开始振荡电压。

    此致、

    Mourad

     e2e.ti.com/.../Test_5F00_results.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 我的电路 tlv61225的任何更新信息?

    我的设计是否需要进行任何更改才能基于纽扣电池 Cr1632进行改进、从而在输出电压为3-3.V、电流为100-150mA?

    非常感谢

    此致、

    Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    有关 我的电路 tlv61225的任何更新信息?

    我的设计是否需要进行任何更改才能基于纽扣电池 Cr1632进行改进、从而在输出电压为3-3.V、电流为100-150mA?

    非常感谢

    此致、

    Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mourad、

    如果您在使用外部电源为器件供电时未发现问题、这证明升压电路运行良好。

    但是,在电池电源中发现的问题可能是由于电池输出电流能力太弱而无法支持,请参阅 CR1632数据表 https://data.energizer.com/PDFs/cr1632.pdf 。 电池的 ESR 高达30欧姆。 因此、该最大输出电流为10mA~20mA。 它无法支持100-150mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的帮助。  是否有任何其他 TI IC 可与 CR1632搭配使用、以提供至少50mA 的电流和3V 的输出?

    此致、

    Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mourad、

    当前的问题是您选择的电池无法支持3*50mA = 150mW 输出。 IC 只能转换和调节电压。 所有能量都来自电池。 TPS61220是一款合适的器件、但您需要更高功率的电池。