This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:如何在输出端提供3.3V 电压

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888138/tps61200-how-to-provide-3-3-v-on-the-output

器件型号:TPS61200

我正在设计一款低功耗器件、其中使用了 TPS61200、它从锂电池(3.5 - 3.7V)获取输入、所需的输出应为3.3V。 我已附上上面的连接图。 测试后、我得到的输出电压为6V、而不是3.3V、因此、是否有人可以告诉我如何解决这个问题?

(EN 引脚与簧片开关相连、Vin 由锂电池供电)

库纳尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    输入电压远高于输出电压、因此您需要一个降压转换器、而不是像 TPS61200这样的升压转换器。

    输出始终为6V。 电阻分压器 R0-1和 R0-2组装正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,谢谢你的答覆,请问你可否告诉我如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很抱歉耽误你的帖子。

    您的应用中的输出电流是多少? 我建议使用降压/升压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

           我使用的是 BLEISP1517 Ax 芯片和 ADXL362。 输出电流范围为50mA 至100mA。  但是、正如我使用 TPS61200进行设计时所说、我不能使它用作降压转换器?

    等待您的回复、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    当 VIN 高于 VOUT 时、TPS61200实际上可以调节 VOUT。 但效率将非常低。

    在您的观察中、它应该是由不正确的组装导致的。 6V 是过压保护。

    1.您是否在所有其他电路板上看到了相同的行为?

    2.您能否在 VOUT = 6V 时测量 FB 引脚电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

           我只在一个电路板上看到了这种行为。 此外、仅当大学再次打开时、才能对其他电路板进行测试。 请确保安全。  

    谨致你的信,

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    好的。 我暂时关闭了帖子、您可以回复再次打开帖子。  

    谢谢、保持安全!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请告诉我如何在我所连接的上述电路中进行校正、使其作为降压转换器运行!

    谨致你的信,

    Kunal、保持安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    电路不变。 升压转换器可以在较高的 VIN 条件下将输出调节到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

           请告诉我、如果我将输入保持在3.7V、那么我可以获得3.3V 吗?

    谨致你的信,

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的。 但效率将非常低。 请参阅数据表中的"降压稳压"部分。