This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:如果我的系统( DAC )在50MHz 下工作,应查看哪个参数

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875471/lp5907-q1-which-parameter-should-see-if-my-system-dac-would-work-at-50mhz

器件型号:LP5907-Q1

您好!

我希望在 DAC 的电源中获得最佳性能(PCM5252)

时钟系统(在我的案例中为50MHz)对电源有什么影响?

在为噪声敏感型系统供电时、应始终考虑哪些参数? 仅输出噪声?  

您能否建议一个技术列表来改善输出噪声?

非常感谢 您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    请查看这些应用手册、如果您有其他问题、请告诉我。

    www.ti.com/.../slyt201.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt489/slyt489.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt504/slyt504.pdf

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy076/slyy076.pdf

    这些应用手册是从 LDO 的角度来看的。

    DAC 数据表的第11节提供了有关最佳实践的更多详细信息。
    您将需要包含一个接地层、以保护噪声敏感型器件免受电容耦合 EMI (四种 EMI 耦合机制之一)的影响。
    LDO 电路的 GND 应位于第2层 LDO 的正下方。  DAC 也是如此。  这将作为一个有效的 EMI 屏蔽、以防止电容耦合瞬变、例如来自50MHz 时钟的瞬变。  

    导电 EMI 是4种 EMI 耦合机制中的另一种。  通过添加去耦电容器、您可以保护 DAC 免受这种 EMI 机制的影响。  顶层和层2之间的电介质越薄(应为 GND)、越好、因为这会降低电感并增加电路板电容、从而改善去耦。  

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬