This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40400:程序过程差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881136/webench-tools-tps40400-program-process-difference

器件型号:TPS40400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

               我想使用 TPS40400替代 TPS40401。 程序流程、它们是否有差异? 从哪里可以获得差异文档?

               谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

      我正在检查差异。 您当前是否使用 TPS40401?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在 TPS40400和 TPS40401之间没有模拟/功率差异、更改仅限于数字 PMBus 功能:

    1) 1) TPS40401具有比 TPS40400更宽的可编程电流限制范围。

    TPS40400仅提供6位可编程电流限制、固定指数为-1、最大 IOUT_OC_FAULT_LIMIT / IOUT_OC_WARN_LIMIT 为31.5A。  TPS40401支持7位可编程电流限制、最大电流限制为63.5A

    2) 2) TPS40401在 MFR_SPECIFIC_44寄存器中有一个不同的"标识符代码"、通过数字发现来区分 TPS40400和 TPS40401。

    3) 3) TPS40401可防止 VIN_UV_FAULT 发生错误触发、这将在 STORE_DEFAULT_ALL 或 STORE_DEFAULT_CODE 函数执行期间关闭转换、但仍建议客户在执行 STORE 函数时禁用输出转换。

    4) 4) TPS40401禁用 CLK 低电平超时功能、如果 TPS40401通电但检测到 CLK 电压低于0.8V 的时间超过31.5ms (典型值)、该功能会报告 CML"其他"故障。  TPS40400具有 PMBus 故障功能使能功能、如果 TPS40400接收到电源后 CLK 处于低电平超过31.5ms、则将报告 STATUS_CML"其他"故障、即使 CLK 引脚从未升至0.8V 以上、 例如、PMBus 端接轨在 TPS40400电源轨之后加电。

    对于将现有设计从 TPS40401转换为 TPS40400、第1项对于确认 TPS40400的更有限电流限制范围是否符合系统要求至关重要。

    应对照现有的系统代码检查项目2、以更新任何发现和验证例程、从而实现正确检测。

    需要在系统级别检查项目3和4、以查看它们是否是系统级别的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter James Miller:

       非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerold:

       是的。 我们现在使用 TPS40401。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否仍有问题或是否认为问题已解决?

    此致、

    Gerold