This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:TPS75003是否适用于 Xilinx、Spartan7?

Guru**** 2508585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75003, TIDA-050000, TIDA-00716, TPS65023B, TPS650250, TPS62097, TPS568215, TPS62067, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900754/tps75003-is-tps75003-suited-for-xilinx-spartan7

器件型号:TPS75003
主题中讨论的其他器件: TIDA-050000TIDA-00716TPS65023BTPS650250TPS62097TPS568215TPS62067TPS65023

 我的一位客户正在寻找一个 PMIC、它可以用于 Xilinx、Spartan7、用于他们的净产品。

 您能回答一下 TPS75003是否适用于 Xilinx、Spartan7吗?

 此外、如果 TPS75003不合适、您能否告诉我其他 TI PMIC 器件?

 非常感谢您的答复。

 此致。

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    我们的 PMIC 建议您按照 TIDA-050000为 Spartan-7供电。

    但是、如果您计划在没有 DDR 存储器的情况下实施 Spartan-7 (许多设计不需要使用 Spartan-7进行 DDR)、则可能只需要为3个电源轨供电:

    • VCCINT = 0.95V 或1.0V
    • Vccaux、VCCADC = 1.8V
    • VCCIO = 3.3V

    使用 TPS75003的问题是、对于2个直流/直流控制器、VFB1、2 = 1.22V、这意味着它无法在输出端生成低于1.22V 的电压。

    TPS75003旨在为 Spartan-3供电、根据 UG394 (和 TIDA-00716)、它可能适合为 Spartan-6供电、但它不适用于 Spartan-7。

    因此、您可以修改 TIDA-00716以使用 TPS650250为 Spartan-7供电、也可以根据需要修改 TIDA-050000以完全从 TPS65023B 为 Spartan-7供电。 这两个 PMIC 非常相似、其中任何一个都适用于您的设计。 在使用 Xilinx 功耗估算器(XPE)确定 VCCINT 轨上的负载电流后、您一定会知道:

    • 如果 VCCINT 所需的电流小于1.6A、TPS650250可为 Spartan-7的所有电源轨供电
    • 如果 VCCINT 所需的电流小于1.7A、TPS65023B 可为 Spartan-7的所有电源轨供电
    • 如果 VCCINT 所需的电流大于1.7A、则除了任一 PMIC 外、您还需要一个外部直流/直流稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢您的回复、很抱歉由于  漫长的国家假期而迟到了。

     我明白了。 我将向他们介绍这两种参考设计。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     客户从 TIDA-050000站点下载了原理图数据。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050000

     他们找到了以下3个 pdf 文件。

    TIDA-050000 (006)_Sch.PDF

    TIDA-050000 (007)_Sch.PDF

    TIDA-050000 (008)_Sch.PDF

     他们认为(007)文件适用于 Spartan-7。

    但除了标题名称之外、他们找不到这些文件之间的任何区别。

     (007)适用于 Spartan-7吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    是的、变量007适用于 Spartan-7。

    原理图(随附副本)特定于 Spartan-7、与 TIDA-050000设计指南第4页的变体007图相匹配

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_050000E2_2800_007_29005F00_Sch.PDF

    您的客户可能会看到、每个原理图(006、007和008)的封面页都显示了 Artix-7方框图。 这是因为您无法在 Altium 中为封面图像创建变体。 但是、每个原理图 PDF 的其余页面不同、与文档中的变体名称相匹配(《适用于 Xilinx Artix-7、Spartan-7和 Zynq-7000 设计指南的集成电源参考设计》)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还应注意的是、变体006 (适用于 Artix-7)和变体007 (适用于 Spartan-7)使用相同的构建块(TPS62067、TPS568215和 TPS65023B)为 FPGA 供电。 请注意、TPS62067可替换为 TPS62097、但 TPS62097直到我们发布此 TI 设计后才发布。

    根据所需的 I/O 电源轨数量(1.8V、2.5V、3.3V 等)、您可以进一步降低型号007、并且仅使用 TPS65023B + 1外部直流/直流转换器。 大多数 Spartan-7设计不需要 DDR 存储器、因此也可能不需要该电压轨。

    如果 Xilinx 功耗估算器(XPE)显示内核电压轨(VCCINT)所需的电流小于1.7A、则可以将变量007减小为仅使用 TPS65023B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     我已查看您所附的 TIDA-050000E2 (007)_Sch.PDF。 在文档的第3页、即 TPS65023B 的 VDCDC1_A、VDCDC2_A、VDCDC3_A

    设置为1.2V (作为 V1A)、1.8V (作为 V2A)、3.3V (作为 V3A)。  这些分压电阻值与 TIDA-050000E2 (006)_Sch.PDF 相同

    和 TIDA-050000E2 (008)_Sch.PDF。

     因此 、我在 TIDA-050000E2 (006)_Sch.PDF、(007)和(008)之间找不到任何不同的点。 这些原理图是相同的、不是吗?

     客户是否需要计算分压电阻器值以调整 Spartan 7电源 轨( 3.3V、1.8V 和2.5V)的输出电压?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    正确、TPS65023输出电压是固定的、不同设计中的电阻器没有型号。 这是为了降低复杂性、并且有一个注释显示了用于生成输出电压的电阻器计算。

    如果您参考 我们 与 Xilinx 进行的本次在线研讨会、我们将 TIDA-050000定位为使用构建块创建适用于许多 Xilinx FPGA 和 SoC 系列的可扩展电源设计的原理。

    您说在原理图的第3页上:

    • DCDC1 (V1A)= 1.2V
    • DCDC2 (V2A)= 1.8V
    • DCDC3 (V3A)= 3.3V

    因此、要修改 Spartan-7的设计、请执行以下操作:

    • DCDC1 = 3.3V (从 DCDC3复制电阻分压器)
    • DCDC2 = 1.8V (从 DCDC2复制电阻分压器)
    • DCDC3 = 2.5V (重新计算电阻分压器)

    您唯一需要计算的电阻分压器是2.5V、其余可从现有电阻分压器复制(但根据需要重新分配电源轨的网络名称)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     感谢你的答复。 我了解到需要更改 R17和 R24以获得2.5V 输出。

     请告诉我 R17/24的推荐值是多少?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R24 = R17*(Vout/Vref - 1)= R17*(2.5V/0.6V - 1)= 3.167*R17

    R24 = 100k、R17 = 316k

        或-

    R24 = 49.9K、R17 = 158k

    这些电阻器的容差应为1%或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢您的大量帮助!

     此致、

     Kazuya。