This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:关于建议散热焊盘上的过孔布局

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891956/csd95373aq5m-about-via-layout-on-recommended-thermal-pad

器件型号:CSD95373AQ5M

您好!

您能告诉我散热焊盘上建议的过孔布局尺寸吗?



数据表中没有过孔尺寸的说明。
客户需要类似以下内容的信息:



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    遗憾的是、我们没有此器件的 PCB 图纸中包含过孔、但您可以在数据表的"9.1.4热性能"部分找到过孔尺寸建议。

    谢谢!

    此致

    王宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的支持。
    我将与客户联系、联系方式如下:
    >"9.1.4热性能"

    但是、
    如果有布局示例、则应提供其尺寸和布局图。

    您能否提供以下布局设计信息?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的友好支持。
    过孔布局信息是否有任何更新?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    此 EVM 是一种旧设计、我们在设计中使用了焊盘。 几年前、我们在 PCB 设计中从焊盘更改为 Altium、不再能够接触焊盘。 我仍在检查是否有方法可以为您获取信息。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    遗憾的是、我们没有该部件的工程图。 但 CSD95373具有与 CSD95490Q5M 类似的封装、您可能可以通过放置在数据表上作为参考来使用 CSD95490:CSD95373具有 比  CSD95490稍大的 GND 焊盘、但  您可以从 GND 散热焊盘中心的 GND 开始、 然后使用距离信息放置另一个通孔、

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您的友好支持。
    我收到了客户关于过孔信息的另一个问题。
    您能给我建议吗?

    ・相对于焊盘、金属面罩开口是否有理想的孔径比?
    或者 电路板上的热电极和焊盘之间的粘合比是否有目标值(xx%)?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     请参阅下面的答案:

    (1)相对于焊盘、金属面罩开口是否有理想的孔径比?

    为了保持良好的焊料接合线厚度、建议至少达到65%的覆盖范围。 但是、我们可能需要考虑焊盘的复杂性、因为我们将处理不同的面积和尺寸。 但默认情况下、65%的覆盖范围适用于焊锡空洞和 BLT

    (2)或者 热电极和电路板上焊盘之间的粘合比是否有目标值(xx%)?  

     面积的50%以上正常,50%以下将影响电气和热性能

     

    谢谢!

    此致