This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:OCP &放大器;短路保护波形和行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878170/lm5575-ocp-short-protection-waveform-and-behavior

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件: TPS53355

你(们)好,先生

我们使用 LM5575设计直流2直流、I/P:54V O/P:3.3V

输出使用电子负载运行来实现2.5A 过载。 当它超过2.1A 时、它进入限流模式并将输出电压减少至0V。 电流在2.3A 至1.8A 之间上下摆动。

输出短路。 当它超过2.1A 时、它进入限流模式并将输出电压减少至0V。 电流从3.82A 上下摆动至0.54A。

这两种保护模式是否符合 IC 的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图显示了 TPS53355。 请分享 LM5575的原理图、我将进行回顾。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我已更新。
    感谢您的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的操作。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    输出电压已降至0V、输出电流限制为2.1A、但为什么输出电压再次开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测试短路? 电子负载可能会短路、但当 VOUT 下降时、它可能会使短路。 然后、当感测到 VOUT 上升时、它再次短路。 您是否使用电子负载进行测试?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我们发现这是由 E-load 设置的低压保护、因此、当 电压较低时、E-load 灌电流将停止。

    我们调整设置后、波形是正常的。

    谢谢你。