This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:数据表说明

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM138, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875143/lm338-datasheet-clarifications

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件:LM138

您好!

我们有一位客户提出以下问题。 感谢您的建议帮助

1) 1)数据表第6页图5的图形显示了5A、3A 和1A 负载电平的压降。 此组件是否有任何数据指定较低负载电平下的压降电压? 例如、500mA、250mA 和100mA (适用于25°C 和50°C)时的压降电压是多少?

2) 2)在同一图5中、显示的 C 温度是指环境温度、外壳温度还是结温? 此外、图左上角的"delta Vout = 100mV"表示什么? 我不明白这意味着什么。

3)对于 LM338稳压器、数据表第5页列出了保持稳压所需的最小负载为3.5mA (典型值)和10mA (最大值)。 对于 LM138、列出的最小所需负载为3.5mA (典型值)和5mA (最大值)。 LM338所需的最坏情况下的最低电平是否实际高于 LM138、或者这是否是数据表中的错误? 在第10页的第7.4.3节(轻负载运行)中、它表示最坏情况下的最小负载为5mA、但它并未规定这仅适用于 LM138、而不适用于 LM338。 请澄清。

4) 4)在数据表第10页和11页上、它表示负载或反馈必须消耗大约50uA 的偏置电流、该电流会传递到输出端子、从而使输出保持在所需电压电平的稳定状态。 为此、设计建议在输出端和调节端子之间安装一个250欧姆反馈电阻器、以消耗最坏情况下的5mA 最小负载电流:(1.25V/0.005A = 250欧姆)。 否则、输出电压将增加到高于目标电平。 在所考虑的应用中、负载不会始终连接到 LM338输出、但安装一个250欧姆电阻器以消耗维持稳压所需的5mA 最小电流可能过大(如上所示、此5mA 将是系统电池上的寄生负载)。 如果 LM338最坏情况下的最小负载实际上是10mA 而不是5mA (问题3)、这肯定会过大。 如果选择 Vref 电阻器(R1)值、以便在断开到稳压器的主负载时反馈电路仅消耗1mA 电流、则这将是电池上唯一的寄生负载、可以容忍。 这个1mA 负载显然低于保持输出稳定所需的5mA 电平、然而在主负载断开连接的情况下、稳压器输出电压的增加实际上不会对稳压器外部的电路产生任何不利影响。 在仅1mA Vref 负载的情况下、稳压器输出电压大约会增加多少、它是稳定的还是振荡的、这是否会对稳压器本身产生任何不利影响?

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    以下是我的评论:

    这是一个较旧的组件、因此数据表中尚未发布的数据很难提供。  我查看了存档(实际上其中的几个)、找不到任何其他信息来回答有关不同负载电流值下的压降问题。

    压降被定义为100mV 的输出电压偏差。  这是 TI 的标准定义、有助于实现不同器件之间测试的标准化。  如果没有它、我们就会问我们所看到的是压降、而组件是由于电路板 IR 压降、负载调节、线路调节等而下降  该图很可能是在环境温度下完成的、但测试以几分之一秒的时间(最快获取)进行捕捉。  因此、可以安全地假设结温几乎与环境温度相同。

    3.数据表中最小负载电流的值正确。  每个器件的最小负载电流略有不同。  第10页的第7.4.3节是指 LM138器件。  我已在我们的数据表更正日志中做了注释、以便在下一个数据表修订版中对此进行澄清。

    4.我们没有在各种不稳定运行模式下对该器件进行特性描述,根据定义,不稳定的器件可能会有不可预测的行为。  在负载低于最小负载时、为了实现稳定性、它可能会振荡。  该器件使用浮动基准拓扑、如客户所述、除非根据最低负载要求加载、否则输出将悬空。  根据负载电容、在最短时间内、输出可能会浮动到元件的 Vin、在这里、输出将被内部 BJT 导通元件的寄生效应钳制。  只要不超过绝对最大额定值、LDO 就可以正常工作。

    如果客户希望提供他们的 LDO 要求(输入电压、输出电压、输出电流、温度和任何特殊功能或限制)、那么我可以让我的团队成员之一查看我们的目录、了解其他更能满足他们需求的组件。

    谢谢、

    斯蒂芬