This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:关于推荐散热焊盘上的过孔布局

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891839/csd97394q4m-about-via-layout-on-recommended-thermal-pad

器件型号:CSD97394Q4M

您好!

您能告诉我散热焊盘上建议的过孔布局尺寸吗?



数据表中没有过孔尺寸的说明。
客户需要类似以下内容的信息:



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我们在该 器件的数据表中没有带过孔的 PCB 图、但我们在数据表中有有关 GND 过孔的建议、请参阅以下内容:

    谢谢!

    此致

    王宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    很抱歉、 我之前 的回复中没有显示我为展示过孔建议而附加的图片、我不知道这是为什么发生的。

    有关过孔尺寸建议、请查看数据表上的"9.3热注意事项"。

    谢谢!

    此致

    王宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的支持。
    我将与客户联系、联系方式如下:
    >有意将过孔彼此间留出空间,以避免在给定区域中形成一组孔。 •使用设计中允许的最小钻孔尺寸。 图17中的示例使用带有10密耳钻孔和16密耳捕捉焊盘的通孔。 •使用阻焊层将过孔的另一侧固定。

    但是、
    如果有布局示例、则应提供其尺寸和布局图。

    您能否提供以下布局设计信息?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的友好支持。
    过孔布局信息是否有任何更新?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    此 EVM 是一种旧设计、我们在设计中使用了焊盘。 几年前、我们在 PCB 设计中从焊盘更改为 Altium、不再能够接触焊盘。 我仍在检查是否有方法可以为您获取信息。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我们确实有一个用于 CSD97394过孔放置的.dxf、但我似乎无法将文件附加到 e2e 上。 您能否向 TI 销售部门申请该文件?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您的友好支持。
    〉您可以向 TI 销售部门申请该文件。

    我想向您添加 TI 销售和直邮服务。
    请在私人邮件中提供您的地址。
    或者、我可以通过私人消息发送文件吗?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    请联系 TI 销售人员、 让他们联系我、我会将文件发送给他们。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您的大力支持。
    我收到了来自 TIJ 的布局数据。
    我收到了客户关于过孔信息的另一个问题。

    相对于焊盘、金属面罩开口是否有理想的孔径比?
    或者 电路板上的热电极和焊盘之间的粘合比是否有目标值(xx%)?

    您能给我建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

     请参阅下面的答案:

    (1)相对于焊盘、金属面罩开口是否有理想的孔径比?

    为了保持良好的焊料接合线厚度、建议至少达到65%的覆盖范围。 但是、我们可能需要考虑焊盘的复杂性、因为我们将处理不同的面积和尺寸。 但默认情况下、65%的覆盖范围适用于焊锡空洞和 BLT

    (2)或者 热电极和电路板上焊盘之间的粘合比是否有目标值(xx%)?  

     面积的50%以上正常,50%以下将影响电气和热性能

     

    谢谢!

     

    此致