This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:L293:74HC04:不带电阻器和放大器的 LED 显示驱动器;LED 显示寿命

Guru**** 2815165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873262/uln2803a-l293-74hc04-led-display-driver-w-o-resistors-led-display-longevity

器件型号:ULN2803A

    我在 LED 显示项目中考虑了该电路、我想知道这样的电路是否会缩短 LED 寿命、 假设 PWM 频率足够高、不会超过 LED 的热质量、并使用高峰值电流直接使其过热。 随附的是.pdf 格式的原理图。  正如原理图一般显示的、我没有详细解释每个电路、也没有必要确定单个特定的电路元件。  原理图中的误差校正:SNS 引脚实际上连接到 GND、因为它们是 H 桥连接的"底部"、并且在第一个逆变器的输入和第二个逆变器的输出端应该有一个47pf 电容器、以减少噪声和振铃。  

感谢您的任何帮助!e2e.ti.com/.../v.1.0-ULN2003-74HC04-TLC555-PWM-LED-Display-Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    查看原理图、我发现设计/应用没有任何问题。 ULN2803A 没有任何原因会影响连接的 LED 的寿命、但您必须仔细检查所连接的七段显示屏的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查 LED 显示屏的数据表、您的具体意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您能不能更好地了解您所寻找的内容? 查看随附的原理图、可以发现没有任何涉及 ULN2308A 的内容、这似乎会对所附的七段显示屏或其寿命产生任何不利影响。 我无法评论整个原理图、因为它与支持的器件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所寻找的主要是有关 LED 在电路中的作用方式的信息、换句话说、我最感兴趣的信息的重点是基于 LED。  

    此外、您是否认为有更好的论坛可以发布类似此类问题或 类似问题? 我非常感谢您的帮助;但如果我理解您的暗示、您是否知道是否有更合适的地方发布此帖子/我是否应该询问其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我只能谈谈 ULN 及其在原理图中的使用方式。  对于更一般和整体的设计问题/原理图审阅、我建议在黑客或 eeweb 等论坛上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助!