This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:在强制 PWM 模式下以2.8V 至4.2V 的电压和5V 的输出电压运行时、IQ 是多少

Guru**** 2573825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881878/tps61022-what-is-the-iq-when-operating-at-2-8v-to-4-2v-with-5v-out-in-forced-pwm-mode

器件型号:TPS61022

大家好

客户发现 tps61022存在问题、他们认为是在它从 PFM 切换至 PWM 时发生的。 如果我们将该器件置于上述配置中、那么在 FOCed PWM 模式下空载时、预期的 IQ 是多少?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坐在这里和工程师一起、可以看到更多信息、他们一直启用升压、但当他们打开连接到输出的负载开关时、他们会听到可闻噪声。  当负载开关被启用时、它们将从空载变为具有10uF 电容器的300mA。  我相信这是上限、但有兴趣倾听您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在强制 PWM 模式下、TPS61022在满负载范围内保持1MHz 的开关频率。 内部 MOSFET 开关损耗、驱动损耗、导通损耗将增大来自 PSU 的输入电流。 我相信客户看到从 PFM 到 FPWM 的 PSU 输入电流变高、这是正常行为。

    对于可闻噪声问题、您能否分享客户的原理图、布局? 这将有助于分析问题。 客户是否在听到可闻噪声时将其配置为 PFM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有任何新的更新?