This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T260W:热性能数据

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, LMZ30604, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899946/pth04t260w-thermal-data

器件型号:PTH04T260W
主题中讨论的其他器件:TPS82085LMZ30604TPSM82810

请提供结与电路板之间的热阻值(theta JB)以及结与外壳之间的热阻值(theta JC)。热仿真需要这些值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    这是一款非常老旧、大型且昂贵的器件。  它具有您需要的什么关键功能?  TPS82085、TPSM82810/3和 LMZ30604是3A/4A 模块的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    正如 Chris 提到的、这些器件相对较旧、我们没有您需要的热阻数据。 您的应用要求是什么?  

    也许我可以推荐一款更新的器件、它可以更好地满足您的应用要求。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy 先生:

     我们选择了 TPS82085SILT 器件。感谢您推荐的更新器件。 很抱歉耽误您的回复。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将关闭此主题。

    此致、

    Jimmy