This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:LM34936

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901425/lm34936-lm34936

器件型号:LM34936

我们的系统是:

输入12V、双通道输出24V

它首先在无负载的情况下加电、工作正常。

但是、在负载情况下(大约高于24'V/3A)、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用 LM34936。  您能否向我们展示您的原理图?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User5301715、

    看起来、控制环路补偿需要更改、以确保在输出电流为3A 时稳定运行。 我建议更改以下器件值。

    R51 = 1.78k Ω

    C49=56nF

    C52 = 2.7nF

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们是否可以假设问题已解决?  让我在此关闭此主题、但欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    祝您在项目中好运!

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。  

    很抱歉我的答复很晚。

    我有另一个问题。

    无论如何,我通过以下方式解决了问题:

    • 添加了39uF 和82uF 电气电容器(35SVPF 系列、Panasonic)

    但我仍然不会测试您的建议。 再次抱歉。

    我稍后会尝试。

    谢谢。