This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:最小电源电压

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75452B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873807/sn75452b-minimum-supply-voltage

器件型号:SN75452B

大家好、

您能不能对绝对最大额定值下的最小电源电压发表评论? 可以接受-0.3V 吗?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

      SN75452B 的 TA 范围为0C 至70C。 在温度范围内(无论它在该范围内的哪个位置)、它已经过测试并保证在技术规格中列出的电源电压下工作。  

    在该范围之外的任何操作都可能导致意外和不受支持的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的评论。 我必须重新表述我的问题。 我想确认绝对最大额定值的最小电源电压。 此外、客户希望确认是否可以接受其关断时的下冲事件。 例如、在这种情况下、器件是否可以接受-0.3V。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    我现在明白了。 我可以确认该器件的绝对最大额定值是数据表中的正确值。 此外、我可以确认-0.3V 下冲可用于此部件。 有关下冲事件的详细信息、请参阅以下 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/706722/2606311