This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:用于具有 LMG3410的 CCM PFC 的自惠二极管

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875554/lmg3410r050-free-wheeling-diode-for-ccm-pfc-with-lmg3410

器件型号:LMG3410R050

你(们)好

 

我们的 GaN 器件没有体二极管,因此我认为 CCM PFC 设计需要续流二极管。

我的理解是否正确?

 

如果是,您是否会建议使用续流二极管 SiC 二极管?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、  

    感谢您的提问!  

    正确- GaN 没有体二极管、因此消除了反向恢复损耗。  

    我建议您查看 此应用手册、其中介绍了 GaN 在反向电流传导中的类似二极管的行为、并提供了 CCM PFC 的具体示例。  

    如果您在此处有任何疑问、请随时重新打开此 TT。  

    谢谢、  

    Arianna

    产品营销工程师

    ti.com/GaN