This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150A:单份 ESD 数据请求报告(TLV62150ARGTR)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881639/tlv62150a-single-report-of-esd-data-request-tlv62150argtr

器件型号:TLV62150A

单份 ESD 数据请求报告 TLV62150ARGTR

请提供 的 ESD 数据的单一报告
HBM 和 CDM。
因为用户正在考虑使用此器件。

谢谢、此致、
Yoshikawa


--------------------------------------------------
>Hi Katsuya Yoshikawa
>
>如果您需要 ESD 数据的单一报告,请按照质量部门的建议,
>我们建议您在 E2E 社区提出问题。
>链接如下。
>https://e2e.ti.com/  
>
>如有任何疑问,请随时与我们联系。
>
>此致
>
>Euphemia Feng
>TI 客户支持中心

--------------------------------------------------
>感谢您的答复。
>
>用户要求提供所附材料。
>如果没有此材料,用户将不会采用该设备。
>我需要你的帮助。
>
>谢谢,致以最诚挚的问候。
>Yoshikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikawa-San、

    ESD 额定值显示在数据表的第7.2节中。  您还需要哪些其他数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:

    感谢您的合作。

    请提供单份  TLV62150ARGTR ESD (HBM 和 CDM)测试数据报告。

    此致、
    Yoshikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikawa-San、

    通常、除了保证的数据表规格外、我们不提供任何其他文档。  可以脱机共享文档。  这将需要 NDA。  您可以直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker-San
    感谢您的合作。

    可以给我一个电子邮件地址吗?
    我想解释一下任天堂的要求

    谢谢、此致、
    Yoshikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在上一个帖子中。  您必须对其进行解码、因为它旨在避免频带命中、 易于解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍有困难、您可以发布您的电子邮件、我将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:

    您能否向我提供 TLV62150ARGTR 的可靠性测试数据?

    谢谢、此致、
    Yoshikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikawa-San、

    如有任何请求、请直接与我联系。  我无法在线发布任何此类数据。