This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068EVAL:LM5068

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879095/lm5068eval-lm5068

器件型号:LM5068EVAL

您好!

我正在使用您的评估板 LM5068EVAL (输入电压-12V)、我在 PWRGD 引脚上放置了一个上拉电阻器、电压为5V 外部电压:

-当输出电压不好时、PWRGD 上的电压为-10.4V;

-当输出电压正常时、PWRGD 上的电压为1.2V

为什么、如果 PWRGD 上的内部电路是漏极开路、则输出电压无法达到上拉电压(5V)?

可以帮帮我吗?

kr

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    您能否与我分享原理图和上拉电阻器值? 您是否以 VEE 为基准进行测量?  5V 外部电压的返回路径在哪里连接?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    原理图为:

    其中5V_STANDBY 的基准电压为 GND_SIGNAL;

    R146的值为4K7欧姆

    当 micro_logic_en 为5V 时、输出电压为-12V

    当 micro_logic_en 为0V 时、输出电压为0V;

    谢谢  

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测量了它相对于 GND 的 PWRGD。

    kr

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    它应该被拉至5V 电平。

    我已订购 LM5068EVAL、并将在收到后立即进行检查。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请尽快通知我、因为我必须冻结我的原理图。

    您何时拥有评估板?

    kr

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    我将在18日之前收到 EVM、几天后再回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    我收到了 EVM。 我将检查并在明天通知您。

    您能否共享完整的原理图?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、

    进行了详细介绍。

    如果您需要其他东西、请告诉我。

    谢谢

    BR

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    绘图之间是否正确??  在 5V_STDBY 和 GND_SIGNAL 之间施加5V 电压

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确认5V_STANDBY 以 GND_SIGNAL 为基准。

    BR

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    我在 EVM 上发现了类似的问题。  让我与我的团队核实 PWRGD 的内部细节、下周早些时候再与您联系。

    此致、 Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irene、

    PWRGD ( PWRGD 与 VDD 之间)处的内部 ESD 二极管正处于活动状态、因为外部5V 电源会导致电压不同于预期值。

    为了克服这一问题、将 PWRGD 上拉 至 GND_Signal (如数据表所示)、然后使用外部电平转换器电路。 如果您有后续问题、请告知我们。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、您是否尝试过特定电平转换器? 您能向我提供一个器件型号吗?

    谢谢你

    艾琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您希望在何处连接电源正常信号。 ? 您能否分享您的系统方框图和应用用例详细信息?

     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23521.pdf 中的图-14配置是否 适合您?

    此致、Rakesh