This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:询问 UCC28063设计规格和600W 建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873975/ucc28063-asking-for-ucc28063-design-spec-and-600watt-recommendation

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、

客户对电视应用中的 PFC 有两个问题。 请提供您的评论吗?
UCC28063的最大功率应用是什么?
2.对于600W 应用、建议使用哪种解决方案?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、控制器不会限制功率。  然而、UCC28063通常用于低于600W 至800W 的功率水平。 然而、我看到它用于高达1.2kW 的设计。  对于每个升压级具有300W 功率的600W 应用、UCC28063是一个不错的选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的反馈。

    适用于600W 应用的 UCC28070如何?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28070可用于600W 应用、我已经看到它们在设计中的功率高达7.5kW。

    此致、