This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绝对最大输出电流 NE555

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882536/the-absolute-maximum-output-current-of-ne555

主题中讨论的其他器件:NE555

数据表中讨论了 NE555的绝对最大输出电流。

绝对最大输出电流是多少? 可能发生了哪种情况? 如果 NE555在  其最大绝对输出电流225mA 上运行、或者 输出电流可钳位到其 最大绝对输出电流225mA、则可能会损坏。

如果假定电容器为 NE555的负载、可以观察到什么电流波形? 高脉冲电流或电流 被钳位到其 绝对最大输出电流225mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    可以在输出和容性负载之间添加串联电阻器。 设置 R > VCC /225mA

    NE555没有输出电流限制电路  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    电容值和 VCC 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用非常大的电容器来验证 NE555的最大电流和 VCC 为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用非常大的电容器来验证 NE555的最大电流 和 VCC 为12V。

    测试完成后、NE555输出的峰值电流被钳位至大约500mA (电流波形为梯形、而不是 RC 电路的电流阶跃响应)、而不是远大于225mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达林顿发射极输出支持输出高驱动、因此高驱动器具有极低的阻抗。  

    此图表仅显示100mA,但很明显线条非常平坦。 (低阻抗)

    图表显示了 VOUT-VCC 与 IOUT 间的关系