This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3996:具有低 IQ 的备选器件。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV710-Q1, LP3996, TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875252/lp3996-alternative-device-and-has-a-low-iq

器件型号:LP3996
主题中讨论的其他器件:TLV710-Q1TLV751

您好!

您能否为 LP3996和 TLV710-Q1推荐 IQ 较低的替代器件? 除了我提到的器件、我找不到任何其他器件。 我的 LDO 所需输出为2.5V 和1.8V。  

谢谢你。

KR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KR、

    了解一下 TLV751。 Iq 最大为35uA 这是否足够低?

    ~ Aaron