This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:LI 和 HI 的输入参数

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875638/ucc27710-input-parameters-on-li-and-hi

器件型号:UCC27710

您好!

我的客户需要更多有关输入的详细信息来计算输入网络。
请帮助我指定输入的下拉电阻器特性以及 LI 和 HI 上的输入电容。

谢谢!
B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M.A.M.

    感谢您关注 UCC27710。 输入端的下拉电阻器用于确保悬空输入信号被拉低以保证低电平状态。

    LI 和 HI 的输入电阻为标称400k 欧姆。 IC 中的电阻器确实会因器件和温度而异。 器件和温度范围内的总预期变化为+/-40%。

    驱动器输入的输入电容非常低。 典型输入电容约为3pF。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、