This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:VCC 上的浪涌电流限制电阻器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873418/bq24725a-inrush-current-limit-resistor-on-vcc

器件型号:BQ24725A

您好!

我客户的原理图如下所示。 他们使用的浪涌电流限制电阻器采用10ohm 0603封装(下面是 R906)、但我们的典型应用采用1206封装(10ohm)。

现在、他们发现电阻器将被烧断。

他们想知道他们是否可以焊接一个0欧姆电阻器来代替10欧姆电阻器、因为他们具有针对 POWER_9V 的浪涌限制。

适配器输入原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、  

    我们不建议更改浪涌电流滤波电阻器。 我建议客户使用额定功率大的电阻器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    那么、我们为什么要使用1206 (1/4W)电阻器?

    如果输入电压为8V,则电阻为10欧姆,启动时电阻器无法处理的功率=8*8/10=6.4W 的时刻。

    因此、我想知道如何计算电阻器的正确额定功率。

    同时、我们为什么使用10欧姆电阻器而不是其他值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    1/4W 的额定功率仅与长期功耗有关。

    更相关的是1206 (1/4W)电阻器和0603 (1/4W)电阻器的单脉冲功率耗散。 我找到了 Vishay 提供的两个示例厚膜电阻器、一个1206 10欧姆电阻器、1/4W 额定值和另一个0603 10欧姆电阻器、1/4W 额定值。  

    如果我假设通过10欧姆电阻器到1uF 电容器的峰值电流保持在5xRC (这是不正确的、但假设)、则这会减少50us。 通过比较1206电阻器和0603电阻器之间的50us 单脉冲功率耗散额定值、可以看出50us 下峰值功率耗散的增量为~18W。  

    请记住、上述示例是厚膜电阻器、而不是薄膜电阻器、但它可以识别出较大封装尺寸的峰值功率耗散(短期)高于较小封装的事实。 有更多的材料可以耗散能量。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    您在哪里找到数据

    通过比较1206电阻器和0603电阻器之间的50us 单脉冲功率耗散额定值、可以看出50us 下峰值功率耗散的增量为~18W。  

    请提供链接吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    我查看了两个具有相同1/4W 额定值但不同封装尺寸的 Vishay 厚膜10欧姆电阻器。

    您可以在线搜索并查找具有最大功耗与时间关系图的不同电阻器数据表。 当然、并非所有电阻器都具有此图、但那些电阻器可以很好地比较封装尺寸。  

    以下是我今天刚刚查看的另外两个示例。 请记住、比较1/4W 0603和1/4W 1206。 请参阅脉冲功率与脉冲持续时间之间的关系图。

    https://www.mouser.com/datasheet/2/427/rcse3-1013761.pdf

    https://www.mouser.com/datasheet/2/427/dcrcwife3-105365.pdf

    此致、

    Joel H