This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:VNEG 最大电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LM2611, PTN04050A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898782/tps63700-vneg-max-current

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:TPS65131LM2611

你(们)好

您是否会告知我的客户有关 Vneg 最大电流的问题

VIN = 3.15V、Vout =- 6.7V?

因为最大电流 很难从数据表中的下图进行估算。

谢谢

此致

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    查看该图、我会说至少200mA。

    我们还可以在实验室中测量它、但由于实验室访问有限、这可能需要几天的时间、因此结果 至少会因器件容差而具有10%的不确定性。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我们在 EVM 上测量到的最大输出电流约为215mA。 您还可以使用数据表中的等式3和4来估算最大输出电流。 这些公式为您的条件提供了大约210mA 的电流。 请注意、这不是一个精确的值、您应该期望至少有20%的变化。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos-San

    感谢您的建议。 我明白了。

    我的客户必须找到满足200mA 以上可用 IC 条件相同的 IC。

    我认为 TPS65131是候选器件、您知道其他建议吗?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    看起来 TPS65131是合适的。 这是一个分离轨转换器、您是否只需要负输出?

    一些备选方案是:

    1. LM2611可在您的条件下支持高达约350mA 的 Iout。
    2. PTN04050A 是一款反相模块、但它不是一款低成本或小型器件。
    3. 采用反相配置的降压转换器、如此处所述:
      http://www.ti.com/lit/an/slva542a/slva542a.pdf?ts=1588350907715
      如果可以、我将请降压转换器专家帮助您选择合适的器件。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos-San

    感谢您的建议、很抱歉我迟到了。

    我需要检查解决方案的尺寸和客户的要求。

    因此、请关闭此主题、我将进一步询问我何时可以访问

    客户提出的问题。

    谢谢

    此致、

    Shidara