This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:bq25505 pspice 查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882098/bq25505-bq25505-pspice-query

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25504

Helllo、

我对 bq25505的 pspice 模型有一些疑问。

我下载 bq25505文件并使用 BQ25505瞬态模型生成原理图并运行它。

但当我尝试对其进行仿真时、该图显示太阳能电池上的电压为0.8mV。

我认为 bq2205 在其原始运行中不起作用。

您能帮我解释为什么它不起作用?

我上传整个架构 仿真图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、GTABLE 的表值为 (-1、0)(0.4、0)(1.54、1.5m)(2.2、40m)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joohyun、您好!

    遗憾的是、瞬态模型非常简化、不再受支持。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何在 pspice 中对 bq25505或 bq25504瞬态图进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否告诉我 bq25505瞬态模型不支持的实际函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joohyun、您好!

    很抱歉、但我不确定。  TI 不再存在支持此模型的组。  测量的基准测试结果始终优于仿真。

    此致、

    Jeff