This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343EVAL:可能的最大输出电压 LM20343EVAL

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20343, LMR33630, LM20343EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882607/lm20343eval-maximum-possible-output-voltage-lm20343eval

器件型号:LM20343EVAL
主题中讨论的其他器件:LM20343LMR33630

您好!  

我写信询问 LM20343评估板允许的最大输出电压。 我需要使用 DAC 电压调节输出电压、因此我需要确保可以实现我的应用的输出电压。 例如、是否可以在输出端获得12V 电压、在输入端获得15V 电压?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    要在 EVM 上获得更高的输出电压:

    • 第一步是更改输出电容 C9。 它的额定电压为6.3V。 将该电容器更改为具有比所需输出电压更高额定电压的类似值(最好是使用2倍电容器以防止显著降额)。
    • 您可以在此处更改输出分频器(本例中为 R5和/或 R6)以选择所需的 VOUT。
    • 检查数据表以验证功率级和补偿是否仍然是最佳的。

    但是、对于您的规格:

    最大占空比为80%(典型值) 、您的效率可能约为90%(可能更高一点)。 占空比=(VOUT/VIN)*(1/效率)、因此在15VIN 条件下、在90%效率下、您的80%占空比应约为11V。

    如果您使用 LMR33630或我们的许多较新器件、您绝对可以实现15VIN、12VOUT。 下面是一个筛选列表

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢你的答复。 对于12V 输出和15输入、使用 LM20343Eval 仍然可以正常工作、对吧? 我正在确认、因为我已经拥有 LM20343eval。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    我意识到您为我的规格进行了一些计算。 谢谢、我将检查并询问我是否有更多问题。  

    谢谢你