This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:一个 PMBus 上有两个 UCD3138

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882440/ucd3138-two-ucd3138-on-one-pmbus

器件型号:UCD3138

您好!  

需要有关 PMBus 连接的帮助。 我想从一个 PMBus 适配器读取/写入两个 UCD3138。 如何作为 GUI 执行此操作、当我同时连接这两个器件时、仅检测到一个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要为他们提供不同的地址。 如果您查看 init_PMBus、您将看到正在设置的地址。 引导 ROM 始终为自身设置相同的地址。  因此、在 ROM 模式下、您可能会遇到问题。 一些人报告说他们可以将程序写入多个设备。 如果可行、您可以使用引脚上的跳线或 ADC 引脚上的电阻器来选择不同电路板上的不同地址。 ADC00和01具有电流阱、您可以打开来测量外部电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    将设备设置为 Ian 建议的两个不同地址后、您可以使用 GUI 分别与每个地址进行通信。

    根据您所指的 GUI、如果您使用的是 Fusion Studio (应用程序级 GUI)、则地址选择位于窗口的右上角。

    如果是指器件 GUI、则需要在 SMBus/I2C -> SMBus Debug 下手动输入地址、此时地址字段位于窗口的左上角。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我是否正确地理解、在 ROM 模式下、所有 UCD 3138设备都具有相同的地址(11d)?

    对于自定义地址、我们使用来自 AD00和 AD01的电流并读取压降。 然后将值放入 init_PMBus。 另一个变体直接写入地址

     

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ROM 始终具有与您提到的11d 相同的地址。