This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:I2C 寄存器复位电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875590/bq25600-i2c-registers-reset-voltage

器件型号:BQ25600

您好!  

如果 I2C 寄存器复位条件、您能帮我解决吗? 如果电池电压下降到电池电量耗尽阈值 VBAT_DPL_FALL 之前,I2C 寄存器是否保持不变?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBUS 高于 VVBUS_UVLOZ 或 BAT 高于 VBAT_UVLOZ 时、I2C 通信 被激活。 寄存器复位也取决于某些寄存器位设置等 请参阅图10。 看门狗定时器流程图以了解详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro、

    请参阅 数据表的第8.3.1节上电复位(POR)。

    此致、

    Joel H