This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:测试基本功能时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9061, TPS2595, TPS25982, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889847/lm9061-problem-while-testing-basic-functionality

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: TPS2595TPS25982TPS2663

你(们)好

我对电子设计不熟悉、我认为我缺少一些基础知识、但...
我打算使用 LM9061来限制流经电机的最大电流(通过 PWN 控制直流电流)。
我根据参考设计将电路安装在试验电路板上、以测试控制器的工作原理(并大致选择 RTHR)。

R2和 R3为107R 时、限制电流应约为2.5A
我将实验室工作台设置为将电流限制为4A (最大5A)。
控制器通过开/关信号打开和关闭、但当我将 R1旁路至接地而不是闭锁时、控制器会将栅极保持在高于源极4V 的水平。

我可以做些什么来导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    欢迎使用 E2E!

    R1接地时、您能否共享 Vin、Q1的源极电压、Q1的输入电流和栅极电压的测试波形。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕1

    屏幕1上的黄色(CH1)为 Vin、Q1源极电压为浅蓝色(CH2)、Q1栅极电压为深蓝色(CH4)、紫色(CH3)为 Ch2与 CH4的减法、因此 Q1源极-栅极电压。

    屏幕2

    我无法一次测量输入电流、因为我在测量输入电压串联电阻器上的压降时通过示波器接地短路(不在之前的电路图中)。 我在其他探头被分离的情况下测量了它。 此外,我无法使用1欧姆电阻器,因为我没有任何高功率电阻器(我烧毁了两个小电阻器)。 而是在39欧姆5W 1上测量。 它是我手头上的最低电阻、高功率电阻器。 因此、该电阻器将电流限制为0.4A

    但我觉得问题可能是什么。 在短接电容器 R1时、Vin 降至约6、8伏(由万用表测量-由 CH1波形确认)。 此时我的电源显示为17.7V。        我确信 Vin 是该测量值(在电源上)。 但是、根据 LM9061数据表、7.0-6.2V 的范围是绝对无 GO 区域。 所以我知道这是问题的主要原因。

    但是、另一方面、根据数据表、如果发生欠压、它还应进入 LatchOFF 模式、该模式应只能通过将 Vin 升高到可接受的电平并提供低电平 、然后再提供高电平开/关引脚来复位。

    因此、我仍然感到困惑、但我将尝试一些更强大的电源(它不会像我的电源那样低)
    请告诉我您认为正在发生的情况

    此致
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我将电路连接到了电池组。 我将输出接地短路... 我爆炸了一个晶体管。 我非常确定电源电压没有明显低于24V (标称值为25V)。 我控制示波器上的值。 遗憾的是、我没有记录波形。 那是那天的第二个晶体管。 当我早些时候吹风时、我没有设置所有测量。
    设置或驱动程序出现严重错误。

    在您的帮助下、我必须考虑我的应用的其他解决方案

    此致

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    很抱歉、我没有完全理解这个问题。 您是否意味着在输出短路期间,电源输入电压将崩溃? 源设置的电流限制是多少?

    正如您提到的、您对该设计不熟悉。 您能否选择直接使用的集成解决方案。 以下是基于电压和电流额定值的建议。

    TPS2595适用于12V、4A  

    TPS25982高达24V、15A

    TPS2663高达60V、6A

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    如果您对上述建议有任何更新/问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故事简短。 作为电子断路器、lm9061可按预期在晶体管源和 GND 之间为晶体管二极管提供额外的反激保护。

    您的其中一项建议似乎也能满足我的需求。

    感谢你的帮助
    Greg