请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 嗨、大家好
客户使用由第三方开发的镍氢电池独立充电、
这实际上意味着充电由系统 CPU 管理、而 BQ34110无需为电池充电、它仅用于监控电池的充电和使用状态、并可测试电池的寿命结束。
是否可以通过设置寄存器来禁用 BQ34110的充电功能?
谢谢
Rodney
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.