This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61099:TPS61099设计参数

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61023, TPS61020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891681/webench-tools-tps61099-tps61099-design-parameters

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61023TPS61020TPS63802

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 TPS61099的数据表中、有一个 Webench 设计人员链接。 但在该链路中、输出电压固定为5V、Iout 固定为0.07A。  

如何测试 TPS61099 (具有可调电压)的3.3V 输出设计参数? 并测量最大值 转换器的输出电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    很抱歉、它似乎与固定版本相关联。

    请单击以下链接 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/select

    然后键入正确的条件(Vin/Vout/Load)并搜索"TPS61099"、然后您可以找到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    数据表中提到电流限制为800mA、但在 webench 中最大值为 TPS61099的输出电流为200mA。

    最大值是多少 输出电压= 3V 时 TPS61099的输出电流? 我的应用需要最大 700mA 峰值电流、那么哪种升压转换器适用?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    电感的峰值电流为800mA、而不是输出电流。 我是否可以知道输入电压范围是多少?  

    如果您希望器件具有更大的电流能力、我推荐 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压范围:最小2.3V 和最大 3.6V

    所需的输出电压范围:3V 至5V (可调输出电压)

    最大 适用于我的应用的转换器输出电流:700mA

    如果输入电压大于输出电压、是否有任何具有上述参数和稳压输出模式(降压模式和非导通模式)的合适转换器?

    如果输入电压大于输出电压、TPS61023就没有稳压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    是的、如果 Vin 高于 Vout、TPS61023将不会调节 Vout。 我们有 TPS61020、它仅具有降压模式、但恐怕无法在整个电压范围内提供700mA 电流。 数据表中有一个典型的最大输出电流图。 您可以将其作为参考。

    我认为降压/升压转换器更适合您的应用。 如 TPS63802。 无论 Vin 是高还是低、它都可以调节 Vout。 同时、效率高、解决方案尺寸小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    只需告知您、我们已更新 TPS61099的产品页面。 现在、Webench 窗口更加友好。

    非常感谢您为帮助我们改善产品和网站体验所做的努力。