This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:体二极管额定电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, CSD17575Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898516/tps25982-body-diode-current-rating

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: CSD17575Q3

此器件上的固有体二极管的额定值(尤其是峰值电流)是多少?

例如、如果对 TPS25982的输入施加短路、则输出电容器上的任何电荷都将通过该部件向后放电-可能具有高峰值电流。 请告知导通 MOSFET 体二极管的最大电流额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们通常不会描述内部 FET 的体二极管的特性、因为它不用于承载电流。 我需要在内部与我们的团队进行核实、以查看我们是否有适用于 体二极管的任何数据。  

    让我检查一下、几天内即可返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为不应出现将输出电容器放电到体二极管输入端的问题。

    如果流过体二极管的电流是连续的、则会出现问题。  

    您是否仅考虑在这种情况下保护体二极管(输入短路和输出电容通过体二极管放电),或者是否有其他情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文-

    主要问题是在输入短路时使输出电容器放电。

    这是一个重要的设计审查、因此我们需要数字指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否与我们分享以下详细信息、

    • 输出电容值
    • 最大输出/输入电压
    • 输入短路时输入端的最小阻抗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 输出电容值= 338uF
    • 最大输出/输入电压= 13.8V
    • 当输入短路 = 0时、输入端的最小阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    TPS25982通过其体二极管对338 uF 放电绝对没有问题。

    我们的客户已成功将其用于少量 MF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么基础? 例如、二极管在哪里发生故障(峰值电流是多少?)

    很高兴知道其他客户已经放电了几个 mF、但在这些情况下、这些电容器的 ESR 是多少、短路阻抗是多少、这一点没有指导、因此我们实际上无法在发生故障之前说出可用的裕度。

    我确实查找了额定电压与 Rdson 相似的典型 NexFET (CSD17575Q3)-二极管看起来像是~ 0.4V + 13m Ω(大约)。 如果 TPS25982具有类似的内部体二极管、则最大峰值电流为(13.8V - 0.4V)/13m Ω= 1000A。 这似乎很多、由于电感、电容 ESR 等原因可能无法看到、但我们能否说1000A 的脉冲不会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我不确定您计算体二极管峰值电流处理能力的方法是否正确。 您能否就此与 FET 团队联系。

    TPS25982的体二极管尚未完全表征。 我将与设计团队核实这方面的信息、但不确定我们是否能获得所需的信息、可能还需要更多时间才能与您联系。

    给我一个星期时间。我将与内部团队联系、然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很遗憾、我无法获取您请求的信息。 我们是否可以离线继续此讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一条注意事项- swidener@ti.com