This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如果 EV2400断开连接、则会禁用充电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882436/bq40z80-charge-inhibits-if-ev2400-gets-disconnected

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400

尊敬的 TI 支持团队:

实际上、我遇到了以下问题:

我已经完成了针对7S 电池组的学习周期、这一周期运行良好。

在测量过程中、EV2400始终处于连接状态、但现在在所有测量完成后、我发现一旦断开 EV2400、电池就会禁止充电。

断开后、电池允许充电~10秒、然后中断。 无论 EV2400是否已连接、始终可以对电池放电。

在数据表中、我找不到任何有关该问题的提示。 可能是错误设置的保护标志?

感谢您的提前帮助。

蝙蝠侠求救

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我刚刚找到了答案。

    可在 Enabled Protections C:HWDF 中找到阻止在没有广播时充电的标志。

    此致

    蝙蝠侠求救

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有其他问题、请告知我们。