This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:SYNC 引脚-作为抖动输入

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874332/lm5575-sync-pin---as-a-jitter-input

器件型号:LM5575

您好!

我是否可以使用 SYNC 引脚作为软件抖动输入。 (实际上、为了避免辐射发射、我们希望实施此选项。)

如果是、请告诉我、我必须考虑哪些组件?

或者、这只是用于将 多个 LM5575-Q1器件同步在一起的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    是的、您可以使用此引脚来降低 EMI。

    在应用外部时钟时、我建议遵循数据表电气特性表中的振荡器部分。  

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的更新!

     您是否有添加了同步相关组件的参考原理图?

    另外、我还有一个关于 SD (ENABLE 引脚)的问题、

    电源输入为18V 至36V、电池电源的启动时间将降至6V。

    我的问题是、我可以使用以下电路来启用引脚吗? 还是这个分压器、将用作 UVLO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我 已经考虑了 RT - 12.1K (450Khz)  

    数据表显示、"外部时钟的频率必须高于 RT 电阻器设置的自由运行频率"  

    在这里、我想了解一下、外部时钟应该是450Khz 到550Khz、对吧?

    此致、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    是的、您回答正确。 外部时钟应高于 RT 电阻器设置的频率。 在内部设置频率为450KHz 的情况下、应应用450KHz 至550KHz 的外部时钟。 希望这对您有所帮助!

    如果您认为您得到了所需的答案、请关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    感谢您提供相关信息。