This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:逻辑控制 GPIO 问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874390/ucd90120a-issue-with-logical-controlled-gpio

器件型号:UCD90120A

您好!

我使用 UCD90120a 对多个直流/直流转换器的定序使能引脚进行排序。 工具版本为 Fusion Digital Power Designer v7.1.1。

当 GPIO13被外部组件驱动为高电平时、序列开始、在该事件之后、GPIO14和 GPIO15被设置为1、以便启用相关的转换器。 GPIO13被定义为 GPI、而 GPIO14和 GPIO15被定义为逻辑控制的 GPO、并遵循非常简单的逻辑方程。

问题在于:GPIO13上升(或高电平状态)似乎不是在第一个事件时由 GPIO14&GPIO15布尔方程触发、而是在下一个事件时触发。 这意味着为了 正确执行序列、有必要重复生成 GPIO13上升沿。

我 已经使用示波器和 Fusion 设计在线监控器应用程序验证了布尔方程正确性和 GPIO13电压值(3.3V)(以及上升沿)、但我发现第一个上升沿和下一个上升沿之间没有差异。

可以帮帮我吗? 你有什么建议吗?

谢谢

此致

M.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是不是说当 GPIO13上升时、GPIO14/15在下次 GPIO13变化之前不会跟随它?

    UCD90120A 完成加电后、GPIO13是否上升?

    您能否提供项目文件、以便我可以查看可能出现的问题是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../azs04xx_5F00_UCD90120a_5F00_101d.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    是的、确切地说、GPIO14/15不遵循第一个 GPIO13特写、而是仅遵循下一个特写。

    UCD90120a 上电完成后出现此问题。

    当然、我已经在之前的回答中向您发送了项目文件。 谢谢你

    我期待您的回答

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供这些文件。 根据配置、GPIO13配置为第5个 GPI、GPIO16配置为第6个 GPI。

    我建议交换 顺序:将 GPIO13配置为第6个 GPI、将 GPIO16配置为第5个 GPI。

    换用顺序后、您必须对使用这些 GPI 的位置进行相应的更改、以确保这些功能。

    请告诉我换用后的结果。

    此致

    Yihe

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我将执行一些稳定性验证测试、我会注意到您的情况。

    我可以问您为什么需要进行此交换吗? 是否存在一些关键位置(在 GUI 或物理引脚中)、在这些位置、GPI/GPIO/GPO 可能会出现与此类似的问题?

    感谢你的帮助

    此致

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    交换 GPI 的顺序会禁用 GPI 的低延迟功能。

    请参阅的第5.9节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和支持。 该解决方案建议它正在工作。

    问题已解决