您好!
我使用 UCD90120a 对多个直流/直流转换器的定序使能引脚进行排序。 工具版本为 Fusion Digital Power Designer v7.1.1。
当 GPIO13被外部组件驱动为高电平时、序列开始、在该事件之后、GPIO14和 GPIO15被设置为1、以便启用相关的转换器。 GPIO13被定义为 GPI、而 GPIO14和 GPIO15被定义为逻辑控制的 GPO、并遵循非常简单的逻辑方程。
问题在于:GPIO13上升(或高电平状态)似乎不是在第一个事件时由 GPIO14&GPIO15布尔方程触发、而是在下一个事件时触发。 这意味着为了 正确执行序列、有必要重复生成 GPIO13上升沿。
我 已经使用示波器和 Fusion 设计在线监控器应用程序验证了布尔方程正确性和 GPIO13电压值(3.3V)(以及上升沿)、但我发现第一个上升沿和下一个上升沿之间没有差异。
可以帮帮我吗? 你有什么建议吗?
谢谢
此致
M.P.