主题中讨论的其他器件: UCC27212
您好!
我将 UCC27212A-Q1 IC 用于同步降压转换器。 附件中给出了电路图。
开关频率为100KHz。 DSP 电压为3.3V。 D9、C61未组装在电路板上。
黄色波形是低侧栅极电压、蓝色波形是高侧栅极电压。
上升沿(HS)死区时间为400ns、在软件中设置下降沿死区时间1us。
这里的问题是 HS 栅极的下降沿与 LS 栅极电压的上升沿重叠。 即使没有负载、低侧 MOSFET 也会发热。
我们已经看到 HO 引脚不会立即变为低电平、而是在死区周期内花费一些时间。 一旦死区时间周期结束、LO 引脚将变为高电平并将 HO 引脚拉至低电平。 导通 Q3 PNP、然后高 MOSFET 关断。
但是、这将在 HS MOSFET 的下降沿与 HS 和 LS MOSFET 重叠。
现在、问题是、为什么 HI 引脚关闭时 HO 引脚不会立即关闭? 这里有任何建议。
谢谢
Nandulal Gavali